名称: 第 21 届中国国际工业博览会
时间: 2019年9月17-21日
地点: 国家会展中心 (上海)
上海青浦区盈港东路168号
瑞萨电子展位: 6.1H馆 / E202展位
官方网站: http://www.ciif-expo.com/

瑞萨电子展品一览

旋转变压器电机控制方案

旋转变压器电机控制方案

 

旋转变压器电机方案是基于RX MCU和RDC IC,通过控制带旋转变压器的双轴BLDC电机,来实现机械臂的高精度位置和同步控制。

旋转变压器对于振动,灰尘,油,污垢等室外工作环境或应用场景,具备高度的可靠性,并可以实现10,000脉冲级别的增量型光学编码器同等的位置控制精度。瑞萨电子RDC-IC搭载了旋转变压器传感器卷线误差的补偿功能,从而提高了位置控制的精度并可以支持不同厂家的旋转变压器传感器。方案并提供电机控制软件和RDC-IC驱动软件,减少客户的产品开发负荷。

多协议工业以太网方案

多协议工业以太网方案

 

多协议工业以太网方案展示了一套工业网络系统。包含基于RZ/N1的一个主站设备和两个网关,以及分别基于TPS-1,R-IN32, RZ/N1,RX72M的从站设备。主站设备和两个网关通过Ethernet/IP连接。两个网关和各个从站设备通过PROFINET或者EtherCAT连接。网关可以作Ethernet/IP和PROFINET,或者Ethernet/IP和EtherCAT的协议转换。RZ/N1能通过单个处理器芯片实现多种工业以太网系统。该方案主要应用于主站设备,如 PLC, 传感集线器, 网关;以及从站设备,如通信模块,远程I/O, 电机控制。

基于RX的功能安全方案

基于RX的功能安全方案

 

在PC上演示各种安全任务操作,并通过故障插入开关执行安全操作。为工业自动化功能安全扩展提供解决方案。方案全面支持SIL认证,减少70%认证工作量,降低系统成本,适用于各种类型的安全应用。方案包含CPU自检软件,面向冗余系统的SIL3系统软件、认证需要的参考文档以及符合认证标准C语言编译器。

嵌入式人工智能方案

嵌入式人工智能方案

 

瑞萨e-AI解决方案是利用嵌入式人工智能单元使现有的设备通过终端实现智能化,包括了在终端上使用人工智能推断的所有过程:数据收集-存储-分析-控制。 e-AI技术可以直接融合到广大工厂的现有设备中,加速推进工厂智能化。能够支持对异常情况的准确预判,实现预测性维护,并可以提升产品良率,提高生产效率。

实时AI物体识别方案

实时AI物体识别方案

 

RZ/V2M演示系统配置瑞萨新一代DRP-AI测试芯片,可以通过DRP进行 AI推理运算以实现低功耗的实时物体识别功能。

此演示系统从CMOS 镜头摄取影象, 然后通过DRP-AI测试芯片执行YUV RGB转换的图像数据预处理和图像尺寸重新调整,再以AI加速器进行物体识别以获得结果。

这系统还与PC连接,能够分别显示芯片本身和整个装置的功耗值,以方便展位参观者查看其低功耗性能。

空气质量及温湿度物联网开发套件

空气质量及温湿度物联网开发套件

 

采用S5D9控制,HS3001高精度温湿度传感器,ISL9230充电及ISL80505,ISL9113电源管理芯片,精简设计,为广大瑞萨用户提供一套简洁、实用,有真正参考价值的物联网系统级安全解决方案。