RL78 MCU 專用電流消耗模擬器

善用模擬器功能

瑞薩電子針對RL78微控制器推出免費的「電流消耗量計算機」和「電流消耗量模擬器」,方便評估電池供電設備的設計。第一個工具旨在於規範規劃期間預估消耗電流,第二個則是在軟體設計與實作期間確認消耗的電流。藉由在完成原型板前評估各階段之消耗電流,可縮短設計週期,並降低因設計錯誤導致之開發時程延誤風險。

開發電池供電設備與供電受限裝置時,耗電量通常是一大問題。我們經常聽到「實際測得的消耗電流超過目標值」之類的情況,這是因為在規範規劃階段時未充分預估。

嵌入式控制機器通常需要低耗電量,因此,對系統設計與實作的整體瞭解是至關重要的。但要到此等程度,需要大量經驗的累積。缺乏經驗可能導致無效的耗電量評估及粗心的錯誤。

特別是就微控制器而言,消耗電流會因為已安裝軟體的操作行為而改變。若硬體與軟體分開設計,則總消耗電流為最終開發階段的量測結果。若實際數值高於一開始的預估值,將需投入無數小時的人力,以將消耗電流值調整至與原始預估目標相符。

為解決此類問題,瑞薩電子研究MCU電流量測方法,以模擬實際測試。因此,目前的預估工具更有助於如規範規劃等開發的初始階段。

為管理如嚴重開發時程落後等問題,瑞薩電子提供免費的「電流消耗量計算機」與「電流消耗量模擬器」,以利RL78微控制器使用者評估消耗電流。

舉例來說,藉由使用電流消耗量計算器(CurrentConsumption Calculator),即便是沒有太多經驗的新手設計人員都能順利完成規範規劃程序(圖1)。由於已確認要求之資訊,故不需擔心有計算錯誤的情況。在利用如Excel等試算表軟體交叉檢查預估結果後,使用者可有把握地進行下一步驟。

圖1. 還在以人工方式輸入試算表軟體以預估消耗電流嗎?何不使用專門的工具?

圖1. 還在以人工方式輸入試算表軟體以預估消耗電流嗎?何不使用專門的工具?

利用我們的線上工具,實現RL78微處理器的省電特性
降低錯失規範目標及系統配置錯誤

我們將說明適合低耗電量裝置的RL78微控制器,以及兩種全新節能設計支援工具之優點。

download materials about current consumption simulator for RL78 MCU

註冊MyRenesas會員即可下載瑞薩RL78 MCU的電流消耗量模擬器相關資料,以其其他最新訊息。

> 點擊註冊MyRenesas帳戶

下載

消耗電流評估方法的詳細資訊

請觀看下列教學影片,深入瞭解如何使用「電流消耗量計算機」及「電流消耗量模擬器」進行評估。

善用模擬器功能

  1. RL78 MCU的電流消耗模擬器