网络研讨会
无线电源共享(或反向无线充电)在高端智能手机的电视广告和在线促销中很常见,但其应用不仅局限于高端智能手机。了解您的无线电源接收器设计如何改变功率流向并为其他经Qi认证的设备供电。
在本次网络研讨会中,Gopi将解释WattShare™功能的运作原理、WattShare技术的应用、硬件和软件设计注意事项,以及如何使用P9415-R评估板制作下一个WattShare设计原型。
P9415-R是广泛使用瑞萨独有WattShare™技术的15W无线电源接收器,这是瑞萨无线电源解决方案组合中的最新成员。在WattShare模式下,P9415-R可以提供高达5W的功率,以使用相同的无线电源线圈和电路为其他经Qi认证的设备充电,完成无线接收和电能传输。这为智能手机、移动电源以及便携式工业和医疗设备中的无线充电体验开辟了一个全新的领域。使用 P9415‑R WatShare 技术,移动电源可以低成本同时包含无线电源接收器和发射器功能。
演讲人:
Gopi Akkinepally
资深营销经理
瑞萨电子
Gopi Akkinepally是瑞萨无线电源产品的资深营销经理。他位于加利福尼亚州圣荷西市,已经在瑞萨电子工作了3年以上。Gopi帮助各种消费、工业和医疗客户在其系统中设计无线充电功能。