网络研讨会
最新的32位RX微控制器 – RX72M,RX72N和RX66N – 通过单芯片实现设备控制和网络功能,用于要求高实时性能的应用,例如工业机器人、通用变频器、可编程逻辑控制器(PLC)和远程I/O。 加入我们的网络研讨会,通过以下三个主要功能来了解此款MCU如何给您带来出色的实时性能、网络和HMI功能:
- 业界领先的片上闪存,读取速度为120MHz
- 4MB片上闪存和1MB的片上SRAM,无需使用读取速度偏慢的外部存储器
- 基于片上大容量的存储器,可实现高分辨率图形显示和有线/无线网络功能的单芯片解决方案
演讲人:
Michael Sarpa
业务开发经理,RX产品 &解决方案
瑞萨电子
Michael Sarpa负责瑞萨电子旗舰RX 32位MCU产品线的产品营销和客户开发。 Michael拥有25年以上与嵌入式开发人员合作的经历,丰富的经验可为客户和生态系统合作伙伴在新平台开发中提供了宝贵的建议。