电源交叉参考使用帮助
电源交叉参考工具帮助用户查找与竞争对手部件相匹配的 Renesas 电源管理部件。该工具使用详细的参数数据来查找不同规格的最佳匹配部件。
入门
电源交叉参考工具帮助您获得电源部件 BOM(物料清单),并快速生成同 Renesas 相同部件的对比表。该工具将同类竞争设备的参数数据与 Renesas 设备的参数数据进行对比,并提供一张逻辑排序的列表,显示哪些 Renesas 设备可以执行与同类设备相同的基本功能。
电源交叉参考以图形方式突出了每台设备对应于 Renesas 设备的参数,让您一眼便可看出设备的质量等级(有优、良、合格、不合格等级别),从而快速决定使用哪些设备部件。
主要特点 | 供应情况 |
---|---|
按竞争对手部件编号或公司名称搜索 | ✔ |
手动输入/输出/规格,获得建议的部件 | ✔ |
比较并选择设备 | ✔ |
移动支持 | ✔ |
离线模式 | — |
导出结果 | ✔ |
✔ 包括的主要特点 | — 未来版本中包括的主要特点
使用电源交叉参考
按竞争对手部件编号搜索
- 键入完整的部件编号或其中一部分,以搜索竞争对手部件编号
- 或从部件列表中选择要浏览的竞争对手名称
- 如果您没有竞争对手部件,您可以手动输入规格
- 点击产品零件号访问相关网页
快速参数搜索手动输入
如果您想手动进入规格说明,这很容易做到。
- 点击快速参数搜索链接
- 将规格输入字段框。注:如果您不需要设置输出输入电压的峰谷值,则只需在两个场里输入相同的数值
- 3. 可选:该工具会根据您的输入推荐合适的拓扑。如果您愿意重新编写拓扑数据,可以从选择拓扑下拉菜单中选择特定设备类型(例如模拟电源模块、降压转换器等)
- 点击“搜索”按钮查看显示的结果
结果排序
- 点击列标题,按该参数对结果进行排序。
- 再次点击列标题可在按升序或降序排列结果之间切换
竞争对手规格参数数据将加载到结果表中。结果以它们与竞争对手设备相匹配情况为标准显示 您可以对列进行排序,以优先特定指标。
比较产品
- 最多选中 5 个产品旁边的复选框,然后点击“比较”按钮
- 可选:切换“仅显示差异”选项,限制为仅显示产品之间的差异,否则会显示所有参数
导出
- 点击“导出”选项将结果导出为 CSV 文件格式
- 在“比较”窗口点击“导出”,然后选择导出数据库中的所有参数或仅导出差异。
参考规格范围
- 若要查看如何计算规格范围,请选择“参考规格范围”链接
- 完成后关闭窗口
常见问题解答
电源交叉参考取代了基于 Excel 的 PowerCompass 部件选择器工具。
默认的排序方式是按相关性进行排序。相关性是首要排序字段,然后在每个相关性等级内进行其他排序。