概览

简介

SEGGER emWin 图形库解决方案提供灵活专业的 GUI 平台,能在支持的显示屏上使用瑞萨 RA/RX MCU 系列创建高效、高质量的交互式图形用户界面。

图像

特性

  • 专业 GUI 库,免费提供给RA/RX 使用
    • SEGGER 提供源代码升级选项 
  • 针对基于微控制器的系统进行了优化
  • 易于配置和集成
  • 提供免费的可视化和调试工具
  • 软件和硬件的多层显示支持
  • 自动多重缓冲区支持
  • 支持多种显示器类型:LCD、TFT、LED 和 EPD
  • 使用 RA/RX TFT LCD 控制器和 2D 图形引擎

产品对比

应用

应用

  • 工业控制
  • 智能家居/物联网
  • 家用电器
  • 消费电子产品
  • 安全关键设备
  • 医疗设备

软件

软件和工具页面

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products
SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
Imaging SEGGER
2 items

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 411 KB 日文
手册 - 开发工具 登录后下载 PDF 14.83 MB
2 items
Rich Graphics and HMI

The embedded D/AVE 2D graphics engine on the RA6M3 allows for the creation of rich and immersive graphical environments. Customers can design their GUI from scratch, or use the included SEGGER emWin package, an embedded GUI solution enabling the creation of highly efficient and high-quality graphical user interfaces. Users of the RA family receive the full emWin package for their commercial applications free of charge as an object code library. A basic emWin application example ships as the out-of-the-box graphics demo on the EK-RA6M3G evaluation kit.