RL78产品家族的低功耗蓝牙™解决方案

蓝牙™低功耗

低功耗蓝牙™无线解决方案,加速物联网内嵌设备落地

业内最低能耗水平的智能连接

适用于医疗保健及健身设备、家用电器以及RFID 电子标签的低功耗蓝牙™解决方案不断增多。这类设备可以利用信标(Beacon)在不使用电线的情况下通过低能耗的信号即可连接至智能手机。

瑞萨电子可以提供符合低功耗蓝牙™技术的解决方案。

IC(RL78/G1D)

芯片(RL78/G1D)

该芯片集成了巴伦元件及过滤器,仅需将芯片与天线相连即可,削减了外部元件的数量,从而减少了设计和质量控制中所需的人力。同时,它也支持长期产品供应程序。

 

RL78/G1D 用户手册:硬件

 

模块(RL78/G1D 模块)

芯片(RL78/G1D)

尺寸:8.95x13.35 x 1.7mm 该模块集成了天线和 RF 电路。RL78/G1D 丰富的功能引脚无需更改即可使用。该模块在尺寸和功能引脚之间取得了良好的平衡,是目前最好的低功耗蓝牙™(BLE)模块。

 

RL78/G1D 模块(RY7011) 用户手册:硬件

RL78/G1D 模块固件用户手册

RL78/G1D 评估板

RL78/G1D 评估板可针对瑞萨提供的 RL78/G1D BLE 解决方案进行评估并开发应用程序。购买评估板后,您可以直接使用从网站上下载的软件进行评估。

该评估板的最佳用途如下。

 

  • 对瑞萨的设备(RL78/G1D)进行评估
  • 对低功耗蓝牙运行进行评估
  • 用于客户的理论原型机

 

模块评估板


 

模块评估板

模块评估板(部件编号:RM-110-RFB-2)

 

准备销售

使用模块和主 MCU 搭建起类似传感器的物联网设备

RL78/G14 快速成型板

产品信息

  *每种主板均可从经销商处购买。

 

应用指南

RL78/G14 快速原型板主机样例程序 下载

RL78产品家族的低功耗蓝牙™协议栈

低功耗蓝牙™协议栈是运行 G1D 的必备软件。可以支持调制解调器配置和内嵌配置。它还可以提供蓝牙 SIG 所创建的各种资料。当然,它也可以采用由客户创建的客户资料。

我们提供了适应各种应用程序开发需求的低功耗蓝牙™软件解决方案。了解更多信息,请查看软件详情。

 

快速开始指南

我们提供了关于使用 RL78/G1D 评估板的快速开始指南。它描述了从安装瑞萨电子低功耗蓝牙™软件到实际操作的流程。

 

 


GUI 工具

即使不熟悉 BLE,您也可以利用 GUI 工具便捷地进行 BLE 通信而无需编写程序。您可以在实际的通信活动时确认 API 执行流程,并为变量设置参数。此外,您还可以参考运行检查结果(日志)轻松地开发程序。

 

GUI 工具

 

 


iOS/Android 应用程序 "GATTBrowser"

可从 App Store/Google Play 下载智能手机应用程序 "GATTBrowser"。
GATTBrowser 是一款检查 BLE 性能的应用。它可以扫描正在附近发送广告的 BLE 设备,并利用互连的 BLE 设备进行基于 GATT 的通信。通过它,您可以轻松查看示例应用程序的性能,并协助您拓展 RL78/G1D 设备。

 

iOS 应用程序 GATTBrowser

iOS 应用程序 "GATTBrowser"

在 App Store 下载

iOS 应用程序 GATTBrowser

Android 应用程序 "GATTBrowser"

在 Google Play 购买

Android 应用程序 GATTBrowser


iOS/Android 应用程序 "RenesasBLE"

iOS/Android 应用程序 "RenesasBLE" 由瑞萨开发,可从各应用商店下载。RenesasBLE 可以与样本程序协同工作,您可以立刻体验到低功耗蓝牙™。您可以为 Android、iOS 和 RL78/G1D 下载所有的样本程序。您可以立即将之与您熟悉的开发环境相连。

 

Bluetooth®低能耗协议栈

 

Android 应用程序 "RenesasBLE"

在 Google Play 购买

Android 应用程序 RenesasBLE

iOS 应用程序 "RenesasBLE"

在 App Store 下载

iOS 应用程序 RenesasBLE

 

 

应用说明/样例代码

为每个硬件开发流程都提供了应用说明。

原理原型机/评估

RL78/G1D 测量电流消耗 下载

原型机

RL78/G1D RF 板设计指南 下载
用于评估板
(电路图、材料清单、Gerber 数据)中所配备模块的 RL78/G1D 板设计数据
下载
图案天线的低功耗蓝牙™微型计算机设计指南 下载
RL78/G1D 参照天线设计 下载

无线电法认证

RL78/G1D 获得了符合无线电法(日本)的技术规范证书。 下载

蓝牙 SIG 证书

 

BLE微型计算机/模块蓝牙资格获取 下载

常见问题

点击下面的链接可查看 RL78/G1D 简介中的常见问题汇总。

 

 

应用示例/技术利用示例

应用

使用低功耗蓝牙™技术的应用,已经在医疗设备中获得了广泛的应用,而低功耗蓝牙技术仍然在各种应用中广泛的发展,比如运动和健身设备、智慧家庭设备、工业设备、信标应用等等。

Bluetooth®低能耗

信标是不断传送 ID/URL/供应商信息,以便将广告通知发送给智能手机,并通过智能手机进行位置检测的应用程序。因为信标会一直传输无线电波,所以最重要的是让他们在低能耗状况下运行。瑞萨为信标提供了一系列专享方案,特别是在低能耗上。

 

多跳操作

多跳使用了信标栈,进行广告宣传和扫描。中继设备会执行这两种传输,并利用泛洪法接收多跳帧的中继信号。它可以通过多个应用进行数据通信。您可以执行广播一个指令(例如 灯光控制)并利用多跳收集到数据(例如 传感器数据)。而且,您还可以进行安全选择,否则将无法防止窃听和伪造。

多跳操作

在没有安全版本时,请从下列地址中下载。
在使用安全版本时,请联系最近的瑞萨销售或分销商。

 

适用于各应用程序的协议栈
拓扑结构 设备/系统 下载
点对点 常用低功耗蓝牙产品 BLE 协议栈
广播 信标设备(广告包不接受连接申请和扫描) 信标栈
多跳 利用泛洪法通过中继进行大范围通信。(信标栈应用程序) 多跳功能

 

虚拟 UART 应用程序

为了应对无线串行通讯以及内嵌模块间无线通信的要求,我们开发了虚拟 UART 应用程序,通过利用低功耗蓝牙™技术得以实现。它具有简单的 AT 指令执行功能,来控制并设置低功耗蓝牙™通信,因此通过低功耗蓝牙™通讯传输/接收文字,实现了虚拟 UART 的通信。

低功耗蓝牙利用建议


详细技术描述

蓝牙TM低能耗

低功耗蓝牙™是一种低能耗模式的蓝牙™无线技术。低功耗蓝牙™对电力消耗有所影响,特别是利用电池运行的应用场合。低功耗蓝牙™最具吸引力的一点,就是它可以在运行的同时与智能手机和平板电脑中的应用程序相连接。低功耗蓝牙™解可以用于大量产品的新应用中,包括医疗和健身设备、家用电器、家庭自动化、小设备及位置信息。物联网市场的增长,会增加装备了低功耗蓝牙™技术的产品数量。瑞萨为 Bluetooth SIG,Inc. 的准会员。

“Bluetooth® 为美国 Bluetooth SIG,Inc. 的注册商标”

演示视频

RL78 系列 RF 产品

RL78 系列 RF 产品

基于 RL78 和预置放大器的低功耗蓝牙及Sub-GHz的无线通信芯片

05:09

价签控制系统

价签控制系统

可以通过网关和云控制电子价签。

02:25

内置配置演示

内置配置演示

利用外设功能实现 MCU 的独立使用。

02:30

虚拟 UART 应用程序

虚拟 UART 应用程序

在设备和原始资料间进行无线串行通信。

01:36

能量收集信标和更新信标信息

能量收集信标和更新信标信息

通过按下按钮能源,传输 Eddystone-URL 信标。然后,利用无线电更新信标信息。

03:18

智能手机和蓝牙 QE

智能手机和蓝牙 QE

RL78/G1D 的 QE(e2Studio) 的脚本执行与智能手机上的 RenesasBLE 应用程序紧密相连。

02:27

无线高精度温度测量

无线高精度温度测量

通过 RL78/G1D 和 RL78/l1E(包括24比特ΔΣAD)进行无线高精度温度测量。

02:08

能源采集操作

能源采集操作

利用低能耗采集进行信标传输

00:42

通过接收信标获得礼券

通过接收信标获得礼券

智能手机收到信标后通过云获得礼券

00:44

演示视频

低功耗蓝牙

可通过互联网随时随地确认冰箱的箱内温度和运行状态,如开门/关门的状况。

03:41

演示视频

瑞萨触摸式按键和 RL78/G1D(BLE)电子锁的演示

利用触摸式按键和 BLE 创造不远的未来

00:41