Connectivity (Wireless)

推荐用于设备-设备、设备-系统无线连接技术的瑞萨电子半导体产品,以及相应的评估套件。

应用

查看连接应用程序的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

低功耗蓝⽛™

低功耗蓝⽛是一项智能、超低功耗的蓝牙无线技术。良好的能效性使其成为电池供电应用的理想选择。

Sub-GHz/Wi-SUN

Sub-gigahertz(sub-GHz)无线通信1技术使用约为920 MHz频段的波。随着Wi-SUN联盟国际无线通信标准的发展,sub-GHz无线通信也在市场中迅速普及开来。

基于LoRa® 的解决方案

LoRa®是一种扩展频谱调制技术,从 Semtech 公司开发的线性调频扩频 (CSS) 技术演变而来。LoRaWAN® 开放技术规范是基于 LoRa®技术的一种低功耗广域网络 (LPWAN) 协议。我们基于 LoRa®的解决方案采用低于 1 GHz 的 Sub-GHz 频段,能够以较低的功耗覆盖较宽的区域。

相关技术

 低功耗蓝牙™

物联网市场中的低功耗蓝牙使用增加,极大地增加了BLE的安装兼容性,瑞萨电子为该技术提供了业界领先的解决方案。