大型家用家电
电容式触摸的设计,使大型家用电器的HMI高级功能和设计属性得到了改善。同时,随着全球节能的指向,高效的电机控制的需求也在增长。瑞萨电子为空调、洗衣机、冰箱和洗碗机提供最佳解决方案,以满足这些需求。
瑞萨电子还为智能应用和设备提供解决方案。请参阅以下链接中瑞萨电子推荐的设备和解决方案。
关于瑞萨电子的大型家用电器解决方案,请参阅下方列表
空调(高端)
日益增长的工业和家庭空调需求,推动了对节能和更小型压缩机机组的需求 。此外,需要使用多个传感器实现精准控制,以保持舒适的室温以及诸如自清洁滤网和基于人体检测的气流控制等附加功能。
空调(低端)
工业和家庭空调使用需求增加,节能和更小巧的压缩机单元的需求呼之欲出。除了保持舒适的室温外,还需要使用多个传感器实现精准控制。
洗碗机
洗碗机在普通家庭中普及起来。将高温高压水流与专用洗碗液结合使用,可以有效的去除在室温环境下无法去除的污垢。此外,水在洗碗机内被循环使用,比起手洗,用水更少。因此,环保这一亮点也让洗碗机备受青睐。
冰箱(高端)
冰箱(高端)因为24小时运行,作为环保家电人们对低功耗的需求日益增加。此外,为了获得更大的存储空间,电机的尺寸会持续减小而效率会进一步提高。降低电机噪音,确保舒适的生活环境。
冰箱(低端)
由于冰箱(低端)24小时运行,人们对其低能耗、促环保的需求十分强烈。此外,为了提供更大的存储空间,电机会变得更小、更高效。必须降低电机的使用噪音,以确保舒适的生活环境。
洗衣机(高端)
高端洗衣机要求电机在洗涤搅拌时有较大的力矩,脱水时能高速旋转和更高的耐水性能。作为生态环保家电,高端洗衣机对节水技术也有更高要求,用更少的水,更低的功耗和更安静的操作实现彻底洗净的功能。
洗衣机(低端)
现代经济型洗衣机必须是节能环保的,用更少的水电清洁衣物,使用起来也更加安静。