智能锁是一种发展迅速的智能家居设备。用户可以通过指纹、近场通信 (NFC)、电容式触控或低功耗蓝牙通信等方式控制智能锁。另外,由于采用低功耗设计,窄带物联网 (NB-IoT) 也是一种可选方案。由于 RX130 微控制器 (MCU) 集成有电容式触控功能,因此实现了更小的电路板设计和更低的成本。对于包含更复杂指纹模块的先进系统而言,升级到 RX651 MCU 是算法设计的一个可选方案。

该方案可以支持与手机或智能家居路由器进行蓝牙通信。另外,NB-IoT 调制解调器可以支持 WLAN,且能够直接向云端发出警报。

 

主要特性

  • 带有内置电容触控的高集成度 RX231 MCU
  • 低功耗设计,能够延长电池使用寿命
  • 震动传感器监控,会提醒可能的破坏和闯入
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势