智能手表等可穿戴设备变得更智能,耗电量也更大。这是因为数字信号处理(例如语音识别)需要更多的 CPU 资源进行处理。即使是超低功耗 RE01 CPU ,也会导致其消耗的电流增加,从而影响电池寿命。由于可穿戴设备的电池尺寸通常很小(即,120mAh),因此这种成功产品组合参考设计将 RE01 MCU 的内部 LDO 替换为外部 ISL9123 降压稳压器。采用这种参考设计,RE01 CPU 处理电流可以减少一半,直接有助于延长电池寿命。

系统优势

  • 超低功耗的 ISL9123 降压稳压器能延长可穿戴设备的电池寿命,而这些设备需要超负荷 CPU 处理才能实现语音识别等功能
  • ISL29125 光传感器可控制LCD背光的亮度
  • READ2302 运算放大器放大了 MEMS 麦克风的输出,以便于RE01 14位ADC对声音进行采样处理
  • ISL9205 电池充电器为锂离子电池充电
系统框图

采用 RE01 32 位 MCU 的可穿戴设备

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势