原创绝缘监测装置Leakele®

Satori Electric Co., Ltd.

【Satori Electric 原创绝缘监测装置Leakele®

对工厂、办公室产生的泄漏电流进行监测的“绝缘监测装置Leakele”。

泄漏电流(Io)中包含的静电容量成分(Igc)是引起漏电断路器、漏电报警器误动作的原因,随着逆变器设备的普及,Igc的发生源呈增加趋势,进行准确的漏电监测成为现代的课题。

本公司采用能够准确测量可能引起触电、事故的绝缘电阻劣化成分(Igr)的专利技术,可精确测量Igr,不但可以记录测量值,还可以根据各CH上设置的阈值输出警报。

最高可支持600V,一台最多可监视8个位置。

通过PC可进行Leakele的远程监测和更改设置。

主CPU搭载了RZ/A1H。

该解决方案目前是根据日本国内使用的规格制造。如在日本以外使用,请咨询Satori Electric。

Added on 2018-07-19