面向MIRACLE Secure OTA IoT安全的OTA

Miracle Linux Corporation

MIRACLE Secure OTA是可以在RZ/G上使用的,实现了安全的数据解压和更新的云端系统。

IoT设备以连接到互联网为前提,无论是在网络上还是在物理上,都可能有很多人访问,因此面临着各种前所未有的威胁。

为了防止非法操作,发现漏洞时要及时更新,采取措施,防止非法登录和软件入侵,禁止无法预测的操作。

MIRACLE Secure OTA利用各种证书,进行开发者与设备的相互验证,防止非法软件进入IoT设备。

开发者如果要使用MIRACLE Secure OTA,需要取得开发者证书,并接受认证。

开发者上传的更新文件将在MIRACLE Secure OTA云中获得签名。

MIRACLE Secure OTA云会确认接收设备的产品证书,确认其为正规设备。

RZ/G的产品证书存储在安全区域TSIP中,无法从外部对证书进行操作,从而保证证书的安全性。

发布后,更新文件只会被下载到有产品证书的设备,并比较电子签名和产品证书,仅应用正确的软件。

利用本系统,可防止非法的开发者应用非法软件或篡改内容,确保IoT设备正常工作。

Added on 2018-07-19