面向车载的虚拟化技术 SELTECH公司的虚拟化解决方案FOXvisor

Renesas Easton Co.,Ltd.

介绍在Renesas DevCon JAPAN2017的RENESAS EASTON Co.,Ltd.展区上实施的SELTECH公司的“FOXvisor”的演示。车载设备上针对网络的安全措施非常重要。在演示中,针对车载设备中尤为重要的ADAS-BOX,虚拟了病毒等威胁。

可以比较在ADAS-BOX的“R-Car H3”上搭载了虚拟机器监视器“FOXvisor”和未搭载的产品。

与搭载了“FOXvisor”的“R-Car H3”中内置的TrustZone配合,将重要的车辆控制程序隐藏在安全的空间。

这样,即使与虚拟受威胁的USB存储器连接,也不会对车辆控制(行驶动作)造成影响。而未搭载的车辆,动作会受到影响。

作为车载设备的安全措施,请使用SELTECH公司的“FOXvisor”隐藏重要的车辆控制程序。

Added on 2018-07-19