采用2M像素摄像头构成的
高清3D 环视系统

 

Cogent Embedded, Inc.

【3D 环视系统】

R-CarH3入门套件和本公司的相机IF板组合而成的3D 环视系统。

通过FPD-LINK与2M像素摄像头连接,实现高清3D 环视。

并具备自动校正、色彩补偿等功能。

此外,还可配备人脸识别和物体识别功能。

【FASTBOOT】

通过Salvator、摄像头、扬声器和监视器构成的系统上进行FASTBOOT。

演示中使用Linux操作系统,为了提高启动速度,对摄像头图像的显示、音频输出、OpenGL描绘进行优化,启动时间只需1秒左右。

本公司的FASTBOOT是对包括电源、引导程序、BSP、I/O设备、驱动、Linux操作系统、应用程序等在内的客户系统进行分析,针对启动/结束时的高速化要求进行优化安装。