1. 视频传输技术的介绍 车载网络解决方案
2. 采用RTOS远程信息处理解决方案的演示介绍

 

Ryosan Company, Limited

作为车载网络解决方案,本演示是介绍使用以太网AVB/Miracast等视频传输技术。

  1. 利用Wi-Fi视频传输技术 Miracast,用模拟Navi搭载R-Car M3入门套件接收智能手机上的视频(Sink)。
  2. 利用以太网AVB在网络上处理时间同步、优先控制、带宽确保,通过模拟RSE的R-Car M3入门套件以低延迟进行多点传送接收。
Added on 2018-07-19

演示介绍了采用RTOS远程信息处理解决方案。

MCU采用RZ/G1H,操作系统采用iTron,通过云端进行遥控器操作演示。

将PS3控制器的操作数据输入到RZ/G1H,从RZ/G1H的USB I/F上连接车载LTE模块,通过RNDIS/MQTT等把操作数据上传到云端,然后重新把操作数据从云端传送到遥控器,实现遥控器操作。

Added on 2018-07-19