高可靠性通信PLC(电力线通信)解决方案

瑞萨电子株式会社

这是瑞萨的以高可靠性为特色的电力线通信(PLC)的演示。抗噪音能力非常强,作为“连接PLC”而广为人知,在G3-PLC规格适应实验中也被作为黄金模块加以采用。另外,我们还准备有灵活的PLC平台,它不依赖AC/DC,可为各种用途提供最合适的环境。

在下面的视频中,您可以看到能够应用于防灾系统或建筑自动化领域的演示。

Added on 2018-07-19