通过“e-AI”实现的智能基础设施 ~ 设备合作的应用实例
瑞萨电子株式会社
这是停车场管理系统的演示,该系统中实现了各种边缘设备的实时通信。将能够简便地连接各种边缘设备的网关、摄像头、门、方向指示信号灯进行连接并加以控制,便可将车安全地引导至最适宜的停车地点。
此外,因为采用了能够有效利地用数据库且内置于网关的人工智能(e-AI),所以能够进行最适合的管理•控制。这样一来,以往需要人工操作的工作都实现了自动化,停车场的管理费用得以减少。
下方的视频是以购物中心等大型停车场为原型的模拟演示。可以看到,在识别进入车辆的车牌之后,门和方向指示信号灯便会将车实时引导至最合适的停车地点。