通过颈部脉搏监测睡眠状态的解决方案

瑞萨电子株式会社

本演示介绍的是睡眠状态的监测及看护护理支持系统。

该系统会对睡眠中的老年人或患者的脉搏进行传感测量和分析,并将得到的数据从家庭内部网关传送至云端,以减轻看护者的负担。 发现异常时,可自动通知看护者或安保公司等。

下面视频中,您将会看到内置传感器的颈枕,家庭网关中使用移动机器人电话(昵称:RoBoHoN*)。

使用颈枕可以监测人体睡眠时的健康状态,比如有无呼吸,等等;通过使用RoBoHoN可以实现人机对话,接近真人式看护。

*RoBoHoN是夏普公司生产的移动机器人电话

Added on 2018-07-19