新一代工业网络解决方案

瑞萨电子株式会社

瑞萨提供对应各种类型的工业以太网通信的工业网络解决方案,为新一代运用IT的先进制造业“Industry4.0”的实现不断贡献我们的力量。

这里演示的是瑞萨的最新型工业网络解决方案。

  1. 采用RZ/N1的网络的冗余网络功能演示

    瑞萨的通信控制用微电脑RZ/N1使用一块芯片,就实现了对主要的工业网络协议和冗余网络协议的支持。

    在该演示中可以看到,冗余网络是通过RZ/N1构建的,在这2根网络电缆中,即使其中一根发生问题也不会停机,能够正常继续进行通信。

  2. 通过TSN进行时间同步的演示

    凭借TSN标准,现有的工业用网络的互相连接已成为可能。

    本演示中展示了TSN标准的优点:就算流过各种通信标准的大量流量,也能够准确地进行时间同步。

Added on 2018-07-19