通信链接带来新的价值。瑞萨电子的技术专长有助于缩短开发时间,同时使高度复杂的智能电表成为可能。

涉及多种标准的复杂智能仪表

通信智能仪表的最大特点在于其通信功能。此功能连接了电力供应商(电力公司)和消费者(家庭中的设备)(参见第2页图1),但不同的国家和地区使用不同通信标准。

日本正考虑使用无线多跳、1:N无线和PLC实现供应商和智能电表之间的通信。家庭(或建筑物)内的通信主要采用Wi-SUN无线通信,辅以电力线通信(PLC)。

Wi-SUN和PLC在海外市场占据主导地位,其他各种方法诸如无线多跳,2G或3G移动通信以及ZigBee®无线通信等方法也正被考虑使用。

应用

瑞萨电子连接应用框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

PLC(电力线通信)

PLC(电力线通信)是使用电力线的通信方法。通过使用电力线作为通信网络,可以以低成本在早期阶段构建系统。因此,PLC作为实现智能社会的智能电表(AMI),HEMS,BEMS和太阳能电池板监控系统的通信而备受关注。

Sub-GHz / Wi-SUN

Sub-gigahertz(sub-GHz)无线通信1技术使用920 MHz频段附近的电波。随着Wi-SUN联盟国际无线通信标准的普及,市场正在迅速采用sub-GHz无线通信。