能源管理系统解决方案

智能电表可加快新一代生态信息系统的发展,其中电表,燃气表和水表可通过网络实现连接。瑞萨电子采用超低能耗技术的测量方法和通信技术,将智能电表的发展提升到了新的高度。

智能电表实现节能和智能电网

智能电表、智能燃气表和智能水表正在全球范围内推广。智能电表具有双向通信功能,可以实时追踪电力企业供应商和消费者的使用情况,供应商可远程启动/读取/切断供电。智能电表还可用于家庭能源管理系统(HEMS)或建筑能源管理系统(BEMS),该系统可以把单个家庭或整个建筑物中的电力使用情况可视化。

未来可预期到更多的技术进步,整个电网将更智能化。一旦电网开始使用太阳能等可再生能源来大量供应电力,动态优化供电的智能电网便必不可少。

智能电表的新兴市场

在日本,继2014年4月修订的“能源合理化法案”之后,10家大型电力公司决定推出智能电表。东京电力公司计划于2020年完成其服务区内智能电表的过渡,预计到2024年将在全国范围内完成类似的过渡。在美国,已有5500多万个智能功率计被投入家庭使用,占家庭使用总数的40%以上。在欧盟,欧洲议会于2009年发布了一项指令(指令2009/72 / EC),鼓励向智能电表过渡,并指导成员国为引入智能电表制定法律框架。瑞典和意大利智能电表使用率几乎都达到了100%。除发达经济体外,新兴经济体对智能电表的兴趣也很高,越来越多的国家正计划采用。

应用

查看瑞萨电子针对当今能源管理系统应用的方法和框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。