飞行时间(ToF)传感器模块可以覆盖广泛的范围,并可以根据每种情况的要求调整距离(例如,功能安全的距离是 2 米)。为符合工业 4.0 通信级别标准,所有来自传感器的信息都包含一个外部接近传感器,该传感器模块可以直接将信息上传到云。

系统优势

  • 使用这个小型可扩展的模块,客户可以轻松实现他们的产品。
  • ISL29501 具有内置的电流 DAC 电路,可以驱动一个外部大电流LED。来自发射器的调制光被反射到目标上,并被光电二极管接收。它提供的传感精度优于普通红外传感器,而且其成本和功率比有摄像头的图像传感器更低。
系统框图

飞行时间(ToF)传感器模块

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势