建筑安全系统
瑞萨电子建筑安全系统通过传感、连接和用户界面技术为人们带来便利和安心。
概要
在建筑自动化的背景下,安全系统由两个元素组成。以下是概念图。第一个是监控系统,通过各种类型的摄像头和传感器监控建筑物内部和周围的情况。第二个是犯罪预防系统,它根据监测系统的信息进行建筑出入口管理和控制。
*瑞萨电子提供半导体解决方案。
建筑安全系统
监控系统
监控系统包含可用于入口监视、火灾探测器、一氧化碳探测器等的运动传感器,以监视建筑物内的紧急情况。监控的信息通过网络以紧急信号和图像的形式发送给主管。如果需要,还可以在安全数据服务器上存储和管理此信息。
犯罪预防系统
犯罪预防系统可以结合传感器,如门开关检测器和玻璃破碎探测器,以检测紧急情况,并在出入口规章制度下实现出入口管理功能,且保留进出的记录。它们与监测系统的信息协作监控建筑物的出入口。
安全系统的通信网络
通过网络,在安全监控PC上跟踪记录安全日志、操作日志以及来自监控和犯罪预防系统的出入口日志等大量数据,并在安全数据服务器上进行存储和管理。该信息还可以通过网络链接到其他建筑物自动化系统(空调系统、照明系统等),以实现更有效的建筑物安全管理。
建筑安全网络