瑞萨的集成式城市照明上下文引擎 (ICE) 支持安全无线网络通信,带有云端照明控制环境用户界面。它的 6LoWPAN 开放标准协议栈通过 IEEE 802.15.4 无线链路与 IPv6(互联网协议)进行本地通信,能够可靠地处理无线网关和网络中灯具控制节点之间的本地数据交换。城市照明 ICE 能够将世界上任何地方的照明点连接到一个简单易用的控制和管理环境。

解决安装和维护复杂智能照明系统的挑战

安装与调试

随着 LED 灯具在户外、小区和街道等地的普及,这种智能照明系统不仅能保护环境,还能帮助公私机构以及市政当局节省照明成本。城市照明 ICE 有两种方案(开/关和开/关/调光),可以轻松地连接到 LED 灯具上广泛采用的 NEMA 7 针连接器。安装非常简单,只需用新的 ICE 控制节点替换现有的日光传感器即可。无需其他连线或重新布线。使用任何支持 GPS 的移动设备扫描条形码后,可以使用加密的安全凭据从世界上任何地方控制新安装的节点。

图 1:城市照明 ICE

扩展和集成

城市照明 ICE 的开放式标准 6LoWPAN 无线网状网络非常适合户外通信,可以轻松扩展到其他系统,如资产跟踪、停车管理和其他服务。如果由于功能扩展而需要升级固件,例如,无缝的无线 (OTA) 更新功能无需派遣维护人员,也不需要员工具备特殊技能或接受培训。

6LoWPAN 通过在开放系统互连(OSI)模型的数据链路层和网络层之间增加一个适配层,实现了 IPv6 在 IEEE 802.15.14 无线链路上的传输。有了 IPv6, 3.4*1038 的独特地址就可以覆盖数以百亿计的连接设备。

 

城市照明 ICE 功能框图

图 2:城市照明 ICE 功能框图

 

6LoWPAN 在智能城市照明中的优势

从用于监视多个使用点的小型本地传感器网络到大范围(跨越很多公里)的网状网络,6LoWPAN 在低开销超低功耗(使用 UDP)数据路由方面表现出色,可在全球范围内低于 1 GHz 的频段使用。

增强信号传播

作为一种开放的标准,6LoWPAN 更能实现与其他制造商设备的完全互操作性,并且构建在现有 IP 通信网络基础之上。瑞萨模块利用低于 1 GHz 的频段(而不是拥挤的 2.4 GHz 频段)实现了更好的信号传输,并支持大网格网络拓扑结构,以实现低功耗的远程传输。

与其他无线协议的比较

必须正确管理 LoRa、Zigbee 和 Z-wave 等网络协议,以防应用层的变化无法通过整个终端设备无缝更新到网络。在将这些设备连接到网络时,需具备较高水平技能和知识才能从头开发系统,并对应用程序层进行必要的更改。

虽然市场上有大量的物联网硬件构件,但许多被称为“交钥匙”的解决方案都是专用网络。这些都需要数据订阅费,而这些费用很快就变得不合算。使用这些解决方案开发系统和应用程序固件的速度非常快,但需要专门的资源和开放的时间分配。城市照明无线控制网络 ICE 没有隐藏的费用或订阅。

城市照明 ICE 的特点和优点

  • 轻松改造现有路灯:采用插入式路灯控制圆顶接口,带 JL-240 插座用 NEMA 7 针 JL—241J 底座
  • 6LoWPAN 自恢复网状网络广播
  • 128 位加密
  • 通过云服务进行功能控制:
    • ICECIL-E: 开/关
    • ICECIL-A:开/关,0V 至 10V 调光
    • ICECIL-D2:开/关,0V 至 10V 和 Dali 2 调光
  • 状态反馈
  • 输入电压:85VAC 至 480VAC (50/60Hz)
  • 供电电流:480VAC 时高达 15A
  • 过压保护
  • 灯开关继电器:常闭(默认亮灯)
  • 集成光电传感器,支持传统技术
  • IP65
  • 圆顶外壳:直径 84mm;高度 97.8mm
  • 圆顶内的集成天线
  • 覆盖范围可达 1000 米
  • 包含 MAC 地址的二维条码标签
  • 无缝云端集成
  • 极易使用移动应用程序进行调试
  • 城市自动化控制基础设施系统的全负荷 API
  • 分组调度
可订购器件编号 描述
ICECIL-E-EVK 带 NEMA JL-241J 底座的 6LoWPAN 无线光控制圆顶,具有开/关功能。
ICECIL-A-EVK 带 NEMA JL-241J 底座的 6LoWPAN 无线光控制圆顶,具有开/关和 0-10VDC 模拟调光功能
ICECIL-D2-EVK 带 NEMA JL-241J 底座的 6LoWPAN 无线光控制圆顶,具有开/关、0-10VDC 模拟调光和 Dali 2 调光功能

有关城市照明产品 ICE 的更多信息,请联系瑞萨