Lighting Systems

瑞萨电子照明系统通过照明、连接和用户界面技术实现了便利性、提高了能源效率。

概要

近年来,建筑照明的需求增加从而降低安装、运营成本、维护成本,提高了能源效率和吸引力(调节灯的亮度和颜色的功能),以此来吸引租客和用户。

网络支持、任务/环境照明、亮度和颜色调整以及数字化是实现这些目标的关键所在。BACnet通信协议是一种全球流行的建筑管理网络标准。

BACnet支持空调、照明、犯罪预防、防灾等建筑自动化系统的集成管理。    此外,它还可以降低建筑的整体能耗。瑞萨电子通过基于Synergy平台的解决方案为BACnet提供支持。

各种连接的通信设备都支持在BACnet下运行的子系统。在这些通信标准中,数字可寻址照明接口(DALI)是支持照明系统的开放标准。

*瑞萨电子提供半导体解决方案。

BACnetBACnet

应用

照明设备的数字电源

无论LED照明应用所需要的通信功能是什么,产品开发周期都在缩短,因为人们都在努力响应新客户的需求和LED芯片的发展。其关键是能集中了几个功能于一体的电源块研发。使该研发更有效且用时更少的方法之一是将电源数字化。

DALI 通信

DALI是IEC 62386中规定的国际照明通信标准。通信发生在主设备(控制设备)和从设备(受控装置)之间。正常的DALI标准支持单个控制设备,可控制多达64项受控装置。

解决方案

照明

其配置包括LED照明评估环境,软件开发环境和通信评估环境,为客户的开发工作提供全面支持。RL78 / I1A用作控制微控制器集成LED照明控制和电源控制功能。

感应

这些解决方案适用于构建安全系统,并提供低成本、低功耗、高精度的测量。使用这些参考板可显著缩短开发时间。

连接

瑞萨电子连接解决方案可用于无线通信(BLE和Sub-GHz)和有线通信(PLC)应用。它们使客户能够构建链接设备和系统网络,而无需安装新的布线。

用户界面

瑞萨电子HMI解决方案中包含用独有的触摸屏传感技术制作的微控制器,并在定制开发环境进行开发,有助于快速开发高级产品。还有一些解决方案可以通过支持视频和3D图形的界面提高易读性和易用性。