适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的室外传感器

适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的室外传感器将室外数据从一个或多个方位(北、东、西、南)提供给主执行器。它能够提供以下一种或全部数据:

  • 室外空气质量(根据环境保护署的 OAQ)
  • 温度和相对湿度(度、百分比)
  • 照明/日光(勒克斯)
  • 气压(毫巴)

此外,可以通过电容式触摸或按钮和/或低功耗 LCD (即 eInk)实现简单的 GUI,以显示本地传感器值和输入数据。也可以通过主执行器、IP 网关或智能手机来实现更复杂的 GUI。可以轻松添加实时时钟 (RTC),根据日期、时间、节假日等在不同的操作模式之间进行切换。所有 RTC 也可以在系统内实现同步。

系统优势

  • RX23W MCU 支持 Bluetooth 5 网状通信
  • 能量采集控制器 RE01 系列可用于供电。它采用功能强大的 Arm® 内核 MCU,并结合可充电/放电的专用电容器和/或不同能量来源的可充电电池。采集器可能是以下几种之一:
    • 太阳能电池(即,使用自然或人工照明)
    • 热量采集器(例如,通过散热器或热管)
    • 振动采集器(例如,通过机器/电动机)
    • 射频采集器(即,从附近的射频发射器中带走一些近场能量)
系统框图

适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的室外传感器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势