概要

瑞萨电子连接解决方案可用于无线通信(BLE和Sub-GHz)和有线通信(PLC)应用。它们使客户能够构建链接设备和系统网络,而无需安装新的布线。提供评估板、样本软件、评估工具和文档,为客户的开发工作提供全面支持。

解决方案

电力线通信(PLC)解决方案

电力线通信(缩写为PLC)是一种通过现有电力线传输数据,允许电力线用于数据通信的技术。存在“低速”的情况。和“高速” PLC的版本,每个版本使用不同的通信协议。

蓝牙®低能耗解决方案

Bluetooth®低功耗(BLE)支持与包括智能手机在内的设备的低功耗数据链路。客户可以使用评估板开发采用RL78 / G1D的BLE系统的新BLE应用。评估板通过FCC,IC,CE,KC,SRRC和MIC(日本)认证。

Sub-GHz 解决方案

为Wi-SUN提供支持,用于ECHONET Lite Profile,这是由Wi-SUN联盟建立的国际无线通信标准,旨在使家庭能源管理应用(如智能电表或家庭能源管理系统(HEMS))能够使用ECHONET Lite通信标准无线上920MHz频段。

RS-485通信解决方案

使用差分信号,即使在嘈杂的环境中也可以进行长距离数据传输。 在同一数据线上最多可以使用32个设备。