图像
底盘系统需要与先进驾驶辅助系统(ADAS)进行协调,由于该系统中来自传感器的信息量将不断增加,因此,需要高速通信和信息处理功能。查看底盘和安全应用程序的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。
瑞萨电子的汽车底盘和安全性相关的解决方案为汽车制造商带来了诸多优势,包括支持专用电机控制定时器单元的微控制器、带锁步的高性能 CPU 内核、高精度模拟到数字 (A/D) 转换器、与其他控制单元通信的接口,以及用于支持 ASIL-D* 的可变安全机制。
*ASIL:汽车安全完整性等级。 ASIL-D 是最高的汽车安全完整性等级。