如今,汽车的任何部位都装有电子控制单元(ECU),如电动车窗、安全气囊、车灯、镜子、门和座椅。这种趋势增加了ECU的软件开发负担。

RL78/F15添加到RL78系列微控制器阵容中,用于汽车应用。从127种产品中选择最适合您系统的微控制器。

应用

查看车身应用的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

供暖、通风和空调(HVAC)

一个HVAC单元需要具有网络支持的MCU才能实现主单元和分布式电机单元之间的链接配置。

车身控制模块(BCM)/ LED头车灯单元

车身控制模块(BCM)集成了多种功能,包括各种车灯和门锁。它具有与CAN或LIN通信的网关功能。

高强度放电照明系统(HID)

近年来越来越受欢迎的高强度放电电动头灯需要MCU的电子控制。

电动滑门

使用电动机打开和关闭门的动力门单元需要网络功能以及三相电动机控制功能,来为打开和关闭操作提供动力。

电动车窗升降器

电动车窗或车门单元的主MCU(驾驶员侧)需要CAN / LIN网络功能,而子副MCU(乘客侧/后部)必须支持LIN网络。

挡风玻璃雨刮器

雨刮器控制系统需要平稳的电机控制。瑞萨电子提供了一系列紧凑型、具有16位CPU内核的MCU,可提供高性能电机控制。

Automotive Development Tools Icon

开发工具

通过与众多工具供应商的合作,瑞萨电子为各种汽车系统提供开发工具。