概览

简介

软件加载项将扩展SSP功能以支持各种不同的专业化功能,其中包括通信协议、扩展安全功能和云服务。部分加载项组件由瑞萨电子提供许可和服务,而其他组件由第三方进行开发并由瑞萨电子进行验证以确保兼容SSP。

目标设备

SSP补充加载项
S3A7 IEC60730自检库 自检软件库功能和指南, 协助家用电器符合IEC60730 B类安全标准。
S5D9 IEC60730自检库
S7G2 IEC60730自检库
S124 IEC60730自检库
Synergy签名认证的USB CDC驱动程序 为Synergy提供Windows® PC端的USB通信设备类签名认证的驱动程序。
自定义电路板支持包创建者 e2工作室内用于创建自定义电路板支持包(BSP)的命令行工具,能够确保正确启动和应用程序初始化。