通过降低传感器功耗来节省工厂维护成本

白皮书

当您将目标放在降低工厂内环境传感器系统的维护成本,首先要考虑的就是该如何降低传感器功耗。 本白皮书提供了利用微控制器的待机功能来降低传感器系统功耗的方法。 具体而言,就是让传感器测量的频率降低,让系统尽可能长时间地保持待机状态,并在保持该状态的同时执行异常检测。

瑞萨电子的16位微控制器芯片 RL78 / G11提供了许多可在待机模式下使用的外围功能。 藉由这些功能的适当组合,可在不必让芯片跳出待机模式的情况下,完成异常检测和警报输出。

通过降低传感器功耗来节省工厂维护成本

注册MyRenesas帐户,即可下载本篇有关通过降低传感器功率消耗来节省工厂维护成本的白皮书,同时也可获取瑞萨电子官网其他最新讯息。