概述

Synergy工具旨在通过快速代码开发加快入市时间,促进文件管理、软件和MCU配置、代码生成、编译、调试和直观图形界面设计。所有Synergy工具、支持、开发席位和维护均随Synergy平台一起提供。

e² studio ISDE

e² studio ISDE是一种基于Eclipse的开发环境,内置有一组全面的工具和插件功能(如直观配置、错误和格式检查以及代码生成等),能够加快开发进程。

了解e² studio

Express Logic推出的TraceX®

以图形可视化方式显示详细的运行时间事件,并监控实时系统的性能和行为,深入至中断和RTOS上下文切换级别。

了解TraceX®

Express Logic推出的GUIX Studio™

生成适用于Synergy MCU的优化代码,从而在利用该GUI设计环境工具进行编程之前,驱动彩色显示屏并对图形用户界面(GUI)设计进行可视化。

了解 GUIX Studio™

用于Renesas Synergy™的IAR Embedded Workbench® (用于Synergy的EW)

用于Synergy的EW与Synergy平台完全集成,内置有经过优化的编译器、代码分析工具(如C-STAT®和C-RUN®)以及通过C-SPY®执行的深入RTOS感知调试功能。

了解用于Synergy的IAR EW

Renesas Synergy™ 独立配置器(SSC)

复制e2 studio项目生成器和编辑器功能,如果使用用于Synergy的EW,可启用时钟、引脚、RTOS和SSP模块配置。

了解Renesas SSC