Renesas Synergy™软件

software-hero

Synergy 软件

针对Synergy平台开发和优化的商用认证软件

Synergy软件

软件和工具均包含在 Synergy 平台中,不收取任何费用或版税。Synergy 软件包 (SSP) 集成了构建物联网应用所需的所有功能,包括Express Logic 的 ThreadX RTOS 和 X-ware 中间件、应用程序框架、功能库、HAL 驱动程序及 Synergy 套件的板级支持包。使用 SSP 开发应用程序代码时,开发人员可以选择自己喜欢的开发环境,因为 SSP 同时支持瑞萨电子 e2studio 和 Renesas Synergy™ 专用的 IAR Embedded Workbench® 。

 

浏览Synergy微控制器 >

Synergy软件包(SSP)

Synergy软件包(SSP)

借助 Synergy 平台,开发人员可以免费使用价值超过 10 万美元的商业软件,并获得无限制的生产许可权。瑞萨电子对可量产的 SSP 进行了全面测试,并提供维护和支持。

了解SSP

开发工具

开发工具

瑞萨电子 e2studio 和 Renesas Synergy™ 专用的 IAR Embedded Workbench® 均可通过 Synergy 平台使用,无需许可费或维护费,对代码长度或用户数也没有限制。瑞萨电子基于Eclipse 的 e2studio 集成解决方案开发环境 (ISDE) 支持 GNU 和 IAR 编译器,并提供自动代码生成功能。Renesas Synergy™ 专用的 IAR Embedded Workbench® 集成集成开发环境也可以生成高性能、高度紧凑的代码。此外,它还免费提供各种高级实用程序,包括可视化地监控运行阶段性能的 TraceX® ;支持图形用户界面(GUI)拖放式设计的 GUIX Studio™ ;以及 Synergy独立配置器(SSC),用于微控制器功能、软件分配和运行模式的直观配置。

浏览工具

软件加载项

软件加载项

与 SSP 兼容的其他软件。瑞萨电子提供了各种 SSP 补充附加组件、应用程序项目和模块指南,免费为开发人员提供实用的参考代码和示例代码。此外,瑞萨电子还与第三方软件提供商合作,使用第三方免费提供的软件,开发与 SSP 兼容的评估示例项目。第三方软件的商业版本由第三方出售并提供支持。

查找加载项