Download

要开始使用Synergy平台进行开发, 您需要在计算机上安装Synergy软件包和开发工具。您还可以根据需要安装一些可选的专用软件加载项、库、调试实用程序和其他工具。

登录到My Renesas

要下载软件和工具,您将需要登录到My Renesas帐户。如果您没有帐户,请为其注册

 

下载和安装Synergy软件包和开发工具 (必需)

访问Synergy软件包并向下滚动到下载部分,点击 "下载平台安装程序" 按钮,选择并下载两个平台安装程序中的其中一個以进行下列操作:

  • IAR 平台安装程序 – 安装Synergy软件包和用於Synergy 集成开发环境的IAR嵌入式工作台IAR 编译和 J-Link USB 驱动程序。

  • e2 studio 平台安装程序 – 安装Synergy软件包和基于 eclipse 的 e2 studio 集成开发环境中带有 J-Link驱动程序的 GCC 嵌入式编译器。

 

实用提示

我们建议新用户使用安装向导中提供的 "快速安装" 选项, 以减低所需的手动配置量。您可以随时返回并在稍后安装其他选项。

平台安装程序包括Synergy软件包以及选定的开发工具,无需单独安装这些软件包。

Synergy软件包用户手册也包括在两个平台安装程序中以供参考。

 

下载和安装附加软件加载项和调试实用程序 (可选)

如果您的应用程序需要专门的软件功能, 您可以从解决方案库已验证的软件加载项SSP补充加载项部分下载其他软件库、堆栈等。

其他开发和调试工具(如 TraceX 跟踪分析器和 GUIX Studio用户界面设计环境) 可以从开发工具解决方案库软件工具页中下载。

1. 获取套件

Get a kit

3. 开发

Develop