瑞萨电子提供创新,高性能,完全校准的环境传感器和模块,用于测量湿度和温度(RHT),挥发性有机化合物(VOCs),二氧化氮(NO2)和臭氧(O3),氢气(H2),颗粒物(PM)和二氧化碳(CO2)。  瑞萨电子利用超过15年的技术经验开发了这些传感器,以提供可靠的数据和对环境的感知。 我们的传感器经过验证,在设计应用时,可以满足各种空气质量标准要求。

分立式传感器

瑞萨电子提供单个传感元件的分立传感器,用于主机控制器集成。

湿度和温度传感器

查看所有HS3xxx,HS4xxx产品

金属氧化物气体传感器

查看所有ZMOD4xxx产品

 

智能传感器模组

瑞萨电子传感器模组配备一个或多个传感单元和一个集成了传感器固件的 MCU,更易于设计。 这些模组具有加快客户产品上市时间、跨产品线使用的灵活性、以及提高性能并降低开发成本等优势。

TVOC传感器模组

分类

湿度和温度传感器

坚固耐用的湿度和温度传感器,功耗低,响应速度快

金属氧化物气体传感器

用于室内、室外和制冷空气质量的金属氧化物传感器模块

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 3.43 MB 日文
1 item
ZMOD4410 TVOC and Indoor Air Quality Sensor Platform Overview

This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.

新闻和博客

博客 2024年4月8日
博客 2023年5月29日
新闻 2023年4月4日
博客 2023年4月4日
博客 2022年5月20日
博客 2022年3月25日
博客 2022年1月6日
新闻 2021年9月16日
博客 2021年9月16日
博客 2021年6月18日
新闻 2021年6月17日
新闻 2020年12月15日
博客 2020年12月9日
博客 2020年6月9日
博客 2019年9月10日
新闻 2019年1月7日
新闻 2018年12月13日
博客 2018年12月12日
新闻 2018年10月4日
博客 2018年8月8日
新闻 2018年6月21日
博客 2017年11月15日

工具集资源