VirtualZero™:我们的超低功耗 Wi-Fi 解决方案专为物联网场景而设计,在此类场景中,电池寿命长、射频性能优异、安全性高和易于应用开发是主要的市场需求。

应用

家用电器

智能家居的理念正逐步成为现实,而家电是其中不可或缺的组成部分。 空调、冰箱、洗衣机、洗碗机和烘干机等联网的家电让用户能够远程检查设备状态并控制其运行。 这种联网功能使设备更加节能和环保。 瑞萨电子为家电制造商提供最安全、最节能、最可靠的 Wi-Fi 产品,可加速产品上市。

智能门铃

智能安全的家居离不开智能门铃。 智能门铃结合了创新技术和传统门铃的特点,可实现基于运动检测进行通知、自动录制视频片段、远程递送包裹等一系列功能。 门铃可以连接其他智能家居设备,不仅方便主人控制家电,还能提高居家安全性。 瑞萨电子 Wi-Fi 平台提供的电池供电式门铃产品的电池寿命远超其他行业竞品,且不会影响信号范围和无线信号质量。

智能门锁

Wi-Fi 智能门锁在智能家居中越来越受欢迎。 典型的智能锁中,大电流电机和 Wi-Fi 是电池耗电的主要原因。 因此,此类电池只能持续几周时间。 定期更换电池既耗时又昂贵,还会影响用户对产品质量的看法。 瑞萨电子 DA16200 是全球首款 Wi-Fi SoC,可为智能门锁提供超过 1 年的电池寿命,解决了门锁制造商的一大关键技术障碍。

智能物联网传感器

预计在未来数年内,全球将部署数十亿个无线物联网传感器。 借助无线发射器和接收器等低成本物联网技术,智能插头和开关、车库门自动启闭装置、智能灯和火灾/烟雾探测器等日常物联网传感器将变得更加智能。 但连续发送和接收数据非常耗能,而大多数物联网传感器均由电池供电。 瑞萨电子 VirtualZero™ 技术解决了这一技术难题,推出了低成本、高能效的物联网传感器,电池寿命长达数年。

智能温控器

智能温控器通过智能调节温度,在减少能源费用和环境足迹的同时,为智能房屋的主人带来舒适的居家体验。 凭借较长的电池寿命以及在可靠性和信号范围方面的优势,瑞萨电子旗下的 Wi-Fi 产品获得多家领先恒温器制造商的青睐。

宠物追踪器

智能宠物追踪器是可戴在狗或猫项圈上的小型无线设备,能让主人随时跟踪宠物的位置、监测其健康状况或监测其活动水平。 那种每隔数小时就需要充电的追踪器难以发挥其应有的作用。 可靠的追踪型物联网设备需有足够长的电池寿命,可持续数月甚至数年时间。 为此我们开发了低功耗芯片,可让宠物追踪器更加节能,从而解决宠物追踪器制造商面临的关键挑战,提供较长的电池寿命。

EV 充电器

由于制造商力图提高电动汽车对家庭和企业的成本效益,电动汽车充电技术也变得越来越复杂。 为了优化能耗,现在的智能充电器可以远程监控、管理、限制其设备的使用。 除了优化充电外,我们的 Wi-Fi 技术还可以通过移动应用程序轻松进行设置和监控。

可穿戴设备

可穿戴设备联网是改善生活质量、实现个性化治疗、支持老年人独立生活的一种方式。 随着 Wi-Fi 在可穿戴设备和互联健康领域的推广,该技术在实现数字健康愿景方面发挥着重要作用。 但 Wi-Fi 的主要缺点之一是功耗高,需要每天为电池充电,这会很大程度上影响客户的整体满意度。 使用我们的低功耗芯片,可穿戴设备的电池寿命可达到一年以上,无线技术才能充分应用于医疗环境。

文档

类型 文档标题 日期
指南 PDF 151 KB
1 item