图像
Keita Kashima
Keita Kashima
IoT Product Marketing

受新冠疫情影响,“非接触式”服务的需求每日剧增。
我相信RX MCU的广大用户朋友们中肯定有不少已经在从事或者即将从事非接触式服务相关产品的开发工作。

在实际开发时,应该如何部署?
实用程度到底如何?会不会在购买套件后就进入了不断试错的过程?
这些都是我们在购买套件时非常头疼的问题。
今天,我们要介绍的就是可以解决这些问题的解决方案。

瑞萨的Lab On the Cloud远程开发环境内设有允许用户在线访问且颇具好评的瑞萨评估板和软件,可供广大用户进行测试。
在本次准备的演示中,我们将使用RX72N Envision Kit,通过语音识别用中间件处理评估板上的Mems麦克风收集到的语音,来控制应用程序。
请大家访问下面的链接,来简单体验一下RX非接触式解决方案中的语音识别功能。

★从此处访问 >>> Lab On the Cloud: HMI Solution Board with High-end 32-bit MCU RX Family

图像
Lab on the Cloud

另外,在Lab on the Cloud上发布的演示例也将会作为应用笔记发布在瑞萨的官方网站上,供用户随时查看。如果您已经购买了RX72N Envision Kit,可以现在跟我们一同体验一下语音识别绝佳的响应性!

下载示例软件:RX72N Envision Kit Voice Recognition Demonstration Sample Code


最后,我将介绍一篇关于语音识别解决方案的博客。

*其他
有关本次使用的语音识别软件的详细信息,请参见以下网页内容。
语音解决方案相关网页:
https://www.renesas.com/application/personal-electronics/voice-recognition-solution

Log in or register to post comments