图像
Thenmozhi Murthi
Thenmozhi Murthi
Home Appliance Marketing Specialist [Motor]
已发布: 2021年6月2日

方波/ 120度是一个简单的控制,带有反电动势作为电机位置的反馈。基于反电动势的控制将对HALL /编码器的需求降至最低,并节省了成本(与传感器安装和维护有关)。对小家电吊扇/真空吸尘器/电动工具的一些要求是高速运行,高启动转矩控制,位置检测和转子锁定状态。RX13T具有丰富的外设和内置的PGA,是用于小型家电电机控制的成本最优的32位MCU。

这款基于RX13T的120度电机解决方案的三个关键要点:

  1. 带有演示电机的电机评估平台[48V / 5A变频器+ RX13T CPU卡]
  2. 具有外围配置和方波控制算法的软件
  3. Renesas Motor Workbench[免费的图形化可视化工具]监视或调整电动机控制参数
图像
RX13T based 120 deg motor solution

尽管方波/120度相对简单,但是电机专家仍然需要注意一些事项:启动电流,过零检测,6步换向,闭环速度控制。具有控制模块化的示例项目将简化开发过程和时间。同样,针对外围设备配置的量身定制的代码对于电机专家来说,也有助于入手电机解决方案的开发。。此外,客户可以使用瑞萨实时可视化工具[Renesas Motor Workbench]在几分钟之内评估方波算法。

反映我们的客户心声,此解决方案旨在解决两个主要挑战:加快开发速度/上市时间和降低系统BOM成本。RX13T采用浮点单元和高级语言[C]编码,是可实现120deg [甚至能够驱动FOC磁场定向控制]电机控制的32位MCU。借助快速ADC +内置PGA,BOM成本降低将有助于下一代电机控制设计。

总而言之,今天,用于小家电的32位MCU已变得实用/负担得起。RX13T是同类产品中性价比领先的适用于小家电电机控制的32位MCU。RX13T的功能亮点:具有FPU的32 MHz [3.37 CoreMark / MHz],具有3通道同步采样和保持电路的ADC并内置PGA,3相互补PWM。客户可以通过以下解决方案轻松评估瑞萨RX13T MCU:电机评估平台,示例软件和Renesas Motor Workbench工具。最后,RX13T电机MCU 是在我们的RX 10周年里程碑上进行了发布。

请随时使用应用说明R01AN5650EJ100以及我们的BLDC电机平台评估系统的示例代码来检验该解决方案。

单击此处获取电机控制解决方案
单击此处,获取BLDC电机评估系统
单击此处以获取RX13T产品
单击此处以获取应用笔记#R01AN5650EJ100,并单击此处获得示例代码