图像
Daisuke Kondo
近藤大辅
首席工程师

大家好,希望大家身体健康。我是 Kondo,在位于德国/杜塞尔多夫的瑞萨电子欧洲公司工作。我负责功率器件产品的技术营销,在德国这里直接支持新产品的推广和客户的技术支持。

我们在过去的博客中介绍了瑞萨功率器件系列。上一次是介绍xEV动力总成应用的功率器件开发活动(请参考链接)。这一次,让我介绍一下xEV其中一個最活跃的地区 - 欧洲的市场状况,以及我们的推广活动。

xEV正处于百年一遇的剧烈变化之中,而功率器件是推动xEV电动化的关键部件之一。那么,瑞萨电子如何为我们的客户(OEM/Tier1/Tier2)提供差异化支持,以应对即将到来的爆炸性增长?

客户的期望1:“高效率”和“不易坏”的汽车设计!

  • 功耗:电机逆变器中的低功耗设备(=更高效率)直接支持启用锂离子电池以节省充电电池容量。换句话说,性能直接影响作为主要成本因素的必要锂离子电池尺寸的性能,或最终客户重要的 KBF(关键购买因素)最大行驶里程的性能。
  • 可靠性:为了最大限度地提高模块制造商的附加值,如高可靠性和高散热性,半导体顶部/底部金属化的接口规格需要根据客户的组装方法进行敏感调整,如引线键合、焊接甚至烧结。
  • 稳健性:强大的功率转换/控制设计(例如>100kW),功率半导体的知识和经验是必不可少的。通过与逆变器/模块制造商的深入合作,我们不断处于优化阶段。
图像
Value of Power Semiconductor

瑞萨电子的回应.1:低损耗高稳健性功率器件

功率器件的设计通过如此复杂和敏感的权衡参数进行优化,以满足市场需求,如损耗、可靠性、稳健性等,需要大量的经验/技术诀窍。瑞萨功率器件的特点是在保持足够的稳健性的情况下实现全球领先的性能。我们的客户承认这个值,因此,我们的产品被全球客户的车辆应用。我们将在下次博客中从设计师的角度详细介绍我们功率器件的特性和功能。你可以期待一下。

客户的期望 2:为爆发式增长做准备

OEM厂商在即将到来的爆发式增长中注意保持供应渠道和稳定生产也是值得注意的一点,因此对半导体的价值/期望越来越高。从 BCM(业务持续管理)的角度来看,OEM制造商即使在半导体供应中也倾向于应用多源政策。同时,面对产能增长,从年产一万辆到百万辆汽车也正在强调稳定的生产支持。例如,在上游过程中加强筛选,甚至出货零件的批次可追溯性都被视为附加值。因此,这种稳定的供应能力和生产支持正在成为除价格、性能和质量等常规因素之外的新的KBF(关键购买因素)。

瑞萨电子的回应.2:通过先进的筛选技术支持批量生产

瑞萨电子在晶圆测试领域处于领先地位。功率器件潜在缺陷的筛选,只能通过动态应力测试来检测,需要晶圆测试方面的专业知识和高科技。另一方面,如果客户的模块测试发生故障,则需要数十倍的报废成本。因此,它被客户視为附加价值。

图像
Advantage of Renesas Power semiconductor. Advanced Screening

非常感谢您浏览本博客。如果您对我们的功率器件感兴趣,请随时与我们联系。

而且,本系列博客中还有更多内容。下次见!

Log in or register to post comments