图像
Naoyuki Tsubaki
IoT Product Marketing
已发布: 2021年5月8日

在嵌入式设备中安装GUI变得越来越普遍,但是,通常在第一次开始进行GUI开发时需要很长时间才能启动GUI开发并积累专门知识。对于那些不愿意耗费长开发时间的用户,我们想介绍一下QE for Display, 它已通过新版本更新获得了进一步的改进。

在e2studio集成开发环境中安装QE for Display的插件,e2studio是一个集成开发环境,可以在10分钟内设置带有GUI的项目。有关安装和设置的更多详细信息,请也参考前一个博客

在2021年3月发布的V2.1.0中,添加了对CRI Middleware提供的GUI工具Aeropoint GUI的支持。这不仅允许现有的评估板(例如Envision Kit, 而且还可以由用户创建的板立即将PowerPoint幻灯片显示为实际设备上的UI。因此,您可以快速开始POC(proof of concept)设计,以使用熟悉的PowerPoint幻灯片创建UI,而无需学习如何使用特殊的GUI创建工具。

您可以参考教程视频以了解如何操作此工具。

图像
Proof of Concept UI Development Using a PowerPoint GUI

另外,还实现了自动调整功能。通过设置显示面板的计时参数,可以自动计算并设置刷新率。这些附加功能既智能又实用。

图像
Auto Adjustment Function

在嵌入式行业中,随着开发变得越来越复杂,开发人员必须在开发中付出更多的努力。使用众所周知和熟悉的Powerpoint等工具可以极大地减少开发工时。我们的发展座右铭是“每个人都可以使用”!

单击此处了解有关Aeropoint GUI的详细信息。

新闻及更多资源

文档标题 类型 日期
RX 系列 32 位高功效 MCU 外部链接 2021年5月8日