图像
Keita Kashima
Keita Kashima
IoT Product Marketing

您知道RX系列支持Microsoft Azure RTOS吗?Azure RTOS拥有一个认证程序,可确保Azure RTOS的运行在经过认证的评估套件上进行。我们的开发套件RX65N-Cloud-Kit和RX65N-2MB-Starter-Kit-Plus已获得此认证。

图像
Azure-Certified-Device
图像
rx65n-cloud-kit

RX65N Cloud Kit | Azure Certified Device catalog(https://devicecatalog.azure.com/)

图像
rsk-for-rx65n-2mb

Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB | Azure Certified Device catalog(https://devicecatalog.azure.com/)

近年来,主要的云供应商正在提供包括实时操作系统(RTOS)在内的云解决方案,从而使边缘设备更易于连接到云。

除了适用于AWS的FreeRTOS云服务之外,RX系列现在还支持Azure RTOS,并提供了一个可以轻松连接到Microsoft Azure的环境。

如果您正在考虑使用Azure,请尝试下面链接中Azure RTOS Git Hub中提供的RX系列MCU的示例代码。

https://github.com/azure-rtos/samples

图像
Azure RTOS - Additional samples

在我们的开发环境e2 studio中,您可以按照项目创建屏幕上的说明下载最新版本的Azure RTOS并快速创建/构建项目。

图像
Instructions on the project creation-screen

使用提供的示例代码,它可以连接到Azure IoT中心,并且可以将数据传输到云。

也可以在仪表板上显示数据。

图像
Dashboard

我们还有许多本文未介绍的解决方案。请访问以下链接以获得有关RX系列云解决方案和示例代码的更多信息。

https://www.renesas.com/rx-cloud

我们计划为其他评估板(例如RX72N)获得Azure认证。还有一个计划,用于Azure IoT的动手研讨会。请继续寻找我们的下一个信息。

Log in or register to post comments