我们想介绍一下始于2019年的R-Car联盟活跃合作伙伴计划于本年度取得的进展。在该计划中,本着为客户先进、创新的产品开发做出贡献的宗旨,我们围绕Solution Matching System、Market Place、Educational Program及Engineering Community这四类生态系统展开活动。瑞萨通过以上活动为客户提供开放(活用开放平台,提供灵活、多样的开发环境)、创新(先进技术及解决用户难题的提案能力)、信赖(对于车载业务来说十分重要的高可靠性系统提案能力)等价值。
1. Solution Matching System
为了满足客户的多元化需求,我们于2019年开始提供“Solution Matching System”,使客户可以快速搜索活跃合作伙伴解决方案。本年度我们挑选出70家活跃合作伙伴,客户可便捷搜索最新的解决方案信息。Solution Matching System 详情请参考去年发布的新闻瑞萨电子启动R-Car联盟活跃合作伙伴计划,以加速汽车出行领域的创新
在此,我们将在ADAS和Cockpit领域中介绍两个具体解决方案。
・ESoftThings:我们提供基于R-Car V3H的ADAS一站式解决方案“ eCube”。该方案满足创新应用早期原型开发的需求,可直接集成于车辆中,因此可用于客户演示。有关eCube的更多信息,请参考eSoft Things简介网站 eCube, our embedded ADAS ECU for prototyping
・光庭:我们提供基于R-Car H3、R-Car M3,针对Cockpit的参考设计方案”Smart Cockpit”。该方案搭载用于实现Cockpit系统的软件解决方案,包括多屏幕和实时3D渲染等。此外,它支持BlackBerry提供的QNX Hypervisor兼容,可以运行基于QNX和Android OS的各种应用程序软件。有关Smart Cockpit的更多信息,请访问光庭的介绍网站 “Smart Cockpit”
瑞萨将继续加强与活跃合作伙伴的合作,以解决客户的问题并提供优化解决方案。
2. Market Place
今年10月27日,我们推出了可直接下载各种R-Car解决方案内容的在线平台——Market Place。通过使用Market Place,客户可轻松下载各种文档、用于评估活跃合作伙伴参考设计的软件包、FAQ信息等,从而让提高出行系统开发的效率并缩短开发周期成为可能。未来,瑞萨将继续加强与活跃合作伙伴的合作,扩展包括参考评估软件包在内的丰富内容,并为我们的客户提供持续的开发支持。更多信息,请参阅今年10月27日发布的瑞萨电子为其R-Car SoC推出线上Market Place,将车载系统开发速度推向新高 ,以及从以下链接中直接下载说明资料。如果您对市场有任何疑问,请通过[email protected]与我们联系。
3. Educational Program
旨在方便客户加深对R-Car系统的理解,我们已经开始提供可在线随时轻松浏览的网络研讨会内容。网络研讨会的内容包括硬件和软件,并以日语和英语两种语言提供。今后我们也将持续扩展内容,如果您有任何要求,请随时通过 [email protected] 与我们联系。
4. Engineering Community
为了解决与R-Car入门套件相关的客户问题并促进对R-Car系统的评估,今年7月,我们采用开放社区形式,推出了全新技术支持系统 R-Car Engineering Community。我们利用开放社区的eLinux网页和Renesas Rulz网页提供基于开放源代码的软件和文档,同时R-Car联盟的合作伙伴和专业社区成员也在努力解决客户的问题。有关详细信息,请参阅 To Realize Customer Value of Automotive Business (Series 2): R-Car’s Engineering Community website is now open!。R-Car联盟将继续与合作伙伴积极合作,以开放、创新和可靠的方式扩展有价值的解决方案和内容,为支持客户开发做出贡献。期待着与您合作。