相较于三星和紧随其后的苹果将无线充电作为其后续旗舰机型的标准功能,中国的智能手机市场在无线充电发展方面显得有些缓慢。对于中国手机厂商反应有些冷淡的一种可能的推论是,要想真正被大部分消费者接受,需要更高的功率和更快的无线充电—即手机厂商需要提供更快的充电速度来缩小与传统有线充电的差距。
Oppo和其姊妹公司OnePlus(一加)在上个月都发布了重要的无线充电手机,这可能将会改变中国无线充电的使用现状,并重塑未来。
一加发布了带有Warp 无线闪充功能的8Pro机型,能够以惊人的30W无线充电功率在30分钟内将智能手机的电量从1%充电到50%。这并不比需要23分钟的有线充电慢太多。 8Pro标志着一加科技的多项第一,也是该公司的第一款无线充电的机型。它还标志着一加向高端手机市场进军的开始,零售价为5399元起。
迄今为止,一加已在支持5G的这款机型中采用了大容量的电池(4510 mAhr),这对于为5G用户提供每天所需电池电量无疑是必不可少的。总的来说,我们看到5G手机为支持更多功能需具有更大电池容量,这将进一步需要更快的无线和有线充电速度。
8Pro采用立式无线充电发射器,当手机放在无线充电器上充电时,用户可轻松查看屏幕。立式设计优化了自然对流,并通过风扇冷却进一步增强了对流以加快充电速度。
一加立式充电器还增加了一个有趣的功能,当夜间对快充需求减弱时,可降低风扇速度。这就减少了睡觉时放在床头柜上的风扇发出恼人噪音的可能性。
只有在一加 Warp 无线充电器和8Pro 手机配对使用时,才能达到30W的Wrap充电速度。二者会相互识别,并进入快速无线充电的专有模式。
同时8Pro已通过无线充电联盟(WPC)Qi认证,目前可用的任何经过Qi认证的扩展电源配置(EPP)充电器均可提供高达10W的充电。这是5W的Qi BPP的一项重大改进,BPP是以前无线充电的通用指标。
在同一周内,一加的姊妹公司Oppo发布了其旗舰机型Reno Ace2,刷新了40W无线充电的记录。其“ AirVOOC” 无线充电技术,可在一小时内将4000 mAhr电池充满电。
Oppo Ace2在AirVOOC无线充电器上的最高充电功率为40W(图片来自Oppo网站)
与一加相似,Oppo Ace2通过其新的AirVOOC无线充电器在专有充电模式下支持40W。但是,其手机和发射器均已通过WPC Qi EPP的 10W充电认证。
有趣的是,Oppo和OnePlus都包括反向无线充电功能-智能手机可以充当电源(或发射器)为另一部手机或智能配件(如智能手表或耳塞盒)充电的功能。
随着夏天的到来,小米和华为宣布计划推出大功率40W机型,高功率无线充电将会进一步升温。但是,它将会怎样发展呢?
也许此时的答案尚不明确,但限制因素是无线充电发射器和接收器功率路径的效率–包括线圈和功率半导体器件,无线充电发射器的散热热机械设计以及手机所使用的强制冷却,表面积和可承受的表面温度等–从充电器上拿起“热”手机时,没人会感觉良好。另一个非常重要的问题是能够准确检测发射器和接收器之间是否存在异物(FOD)。在更高的功率水平下,这将变得更加棘手:
“你不能改变物理定律,船长!”
——蒙哥马利·斯科特(斯科特总工程师),回答企业号星际飞船的James T. Kirk船长
选自《星际旅行:原初系列》
……或者你能吗?
有关无线充电物理原理的更多信息,请访问idt.com/wirelesspower