Knut Dettmer
Senior Manager

如今,工业自动化设备需要比以往处理更多的数据。传统的实现是只关注实际处理任务所需的数据。而如今的设备则需要处理配置、诊断、报警报告、参数化等更多的辅助信息,需要现代通信系统来处理这种不同级别的信息需求。在工业环境中,无损数据通信是一项关键要求,因为实时过程是由此类数据控制的。相比之下,办公室/标准互联网通信没有这样严格的要求。如果数据丢失,它就会被重新发送。在工业应用中,重新发送不是一种选择,因为时间上不够。

可以满足当今所有需求且可扩展的通信系统是执行器-传感器-接口版本5(ASi-5)。它支持这种实时信息处理,同时满足了传统系统的可靠性并提高了循环时间性能。由于ASi-5是真正的总线系统,它在布线安装中提供了极大的灵活性,从而降低了总体系统成本。瑞萨的ASI4U-V5解决方案为ASi-5提供了多合一的系统解决方案,确保了最简单的集成选项,可以在ASi-5规范定义的所有模式下启用ASi-5。

ASI-5是一个真正的总线系统,这意味着同一根电缆上最多可以存在多达96个设备。

图像
ASi-5-bus-system-575w

图1: ASi 系统

该传输技术使用四相移相键控(QPSK)作为调制方案,并采用正交频分复用(OFDM)进行多载波调制(最多154个载波)。这些载波中的每一个都拥有一个信道,该信道在一个1.2ms周期内传输20位数据。

图像
time-channel-redundancy-concepts-575w

图2: 出色的EMC可靠性

3建立了确保可靠通信的机制:

  • 每20位通过循环冗余校验(CRC)进行保护,因此可以有效地识别错误。
  • 每个过程数据的传输同时在三个通道上进行,接收器必须至少在两个通道上接收相同的数据,才能将过程数据识别为有效的(2oo3保护)。
  • 另一个安全措施是每个符号连续发送两次,从而防止短期电磁干扰。因此,可以使用三种不同的方法来保护数据传输免受外部干扰,总而言之,即使在不利的传输条件下,也能够实现稳定的数据传输。

利用这些机制,可以确保在恶劣的工业环境中所有数据都能毫无错误地到达目的地.

ASi-5具有宽泛的功能来支持工业4.0应用,借助瑞萨提供的ASI4U-V5组件式解决方案,可以实现最大限度地减少ASi-5接口的集成工作量。

请登陆www.renesas.com/asi4u-v5网站,了解更多。
 

Log in or register to post comments