在建筑、工业和家庭应用领域,环境数据的收集变得越来越重要,因为这些数据可以帮助维持干净的空气,最大限度地减少与有毒和危险气体的接触。此外,为了确保生产现场的安全,良好的空气质量在工厂里也同样非常重要。该气体传感器解决方案可以监控环境里是否存在有毒和危险的气体,并将数据连接到云。
瑞萨电子的 32 位 RX130 MCU 通过智能 Wi-Fi 模块连接到传感器网络,将数据传送到合适的网关,然后连接到云。
主要特性:
应用:
Cost-optimized, High Performance 32-bit Microcontroller with Enhanced Touch Key Function and 5V Operation Support
Trace Hydrogen Gas Sensor
Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI)
Flammable Gas Sensor - Methane, Propane, Hydrogen, LPG
Wide VIN 500mA Synchronous Buck Regulator
LDO with Low ISUPPLY, High PSRR
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。
发现更多成功产品组合