概览

简介

随着物联网 (IoT) 在家电市场的持续扩展,智能电钻等设备将需要能够使用蓝牙® 或 Wi-Fi 等通用无线通信协议与智能手机联通。 这款节能的智能无绳电钻解决方案包括墙内电线检测功能,以及额外的可编程功能,包括钻孔角度(垂直/水平/任何角度)、塑料材料的 RPM 限制、机械开关的转矩限制、距离测量、蓝牙低能耗 (LE) 连接到智能手机,以便简化用户设置,以及可选的电线检测触控指示。

系统优势:

  • 集成到可移动的除尘器中的墙内电线检测不仅提高了安全性,而且无需额外的专用工具
  • 指示水平或垂直角度(或可编程的角度)无需额外的钻模或工具
  • 低成本蓝牙 LE 可让用户在智能手机上轻松控制电钻
  • 支持精确转矩控制的无刷电机不仅能提高效率和功率,而且能降低整体重量
  • 广角显示屏(IPS 或 OLED 面板)
图像

产品对比

应用

应用

  • 具有嵌入式安全和先进功能的无线电钻