检测不良空气质量对于抵御有害空气至关重要。由于空气中存在挥发性有机化合物 (VOC) 以及微粒,空气质量会受到影响。该参考设计利用传感器检测空气质量污染物,并通过 Wi-Fi 向云端发送提醒。

采用 HS3001 温湿度传感器、ZMOD4410 气体传感器、Synergy S5D9 微控制器,以及高性能电源器件,支持用户通过移动云连接检测和监测环境。

瑞萨电子的 AE-CLOUD2 套件助力新客户和新应用程序进军物联网市场。产品级解决方案帮助客户快速制样以及评估和实施其设计。该套件凭借系统级参考设计成功打破技术壁垒,参考设计包括套件硬件、安全云连接以及控制面板。

主要特性:

  • 借助 HS3001 和 ZMOD4410 传感器进行温度、湿度和气体检测
  • 通过 Synergy S5D9 MCU 进行彩色 LCD 控制
  • 包含源代码的系统级解决方案
  • 通过 MQTT+TLS 实现安全的云连接

 

Air Quality Monitor (PM2.5) with Secure Cloud Connection

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Quick-Connect IoT External Link 2021年6月10日