在 IEEE 802.15.4g 应用中实现长久的电池续航对系统设计师来说是一个挑战。 瑞萨电子已开发出一种用于 IoT 边缘设备的解决方案,该解决方案可以使用主电池运行长达 10 年。 超低功耗 RL78/G1H MCU 支持 IEEE 802.15.4g Sub-GHz (亚千兆赫)通信标准,其接口可以轻松连接各种传感器。 此参考设计可以缩短气体计量、物流跟踪或其他边缘传感应用完成原型设备的时间。

系统优势:

  • 上市时间缩短约 1 年。
  • 凭借其更宽的电压范围和低电流消耗,使用瑞萨电子世界级的 RL78/G1H,边缘设备通信的电池续航时间可以长达 10 年。
  • 支持瑞萨电子的 RF 开关、RF 收发器和 MCU,适用于气体计量、物流跟踪等应用。

目标应用:

  • 智能城市
  • 智能工业
图像
IEEE 802.15.4g-based Battery-Powered Sub-GHz Wireless Communication