瑞萨电子为快速发展和复杂的先进驾驶辅助系统 (ADAS) 以及自动驾驶 (AD) 市场提供领先的芯片解决方案。 ADAS 和 AD 需要在车辆周围使用摄像头、毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达等多个传感器。 因此,ADAS 和 AD 应用需要片上系统芯片 (SoC) 的高端计算能力,来分析汽车的周围环境并进行认知计算处理。

瑞萨的目标是为客户提供高性能的计算芯片,并且专注于功能安全和低功耗,这也是车载产品选项的两个必要要求。 使用我们的高度可扩展产品系列,可灵活地开发具有可重复使用设计和软件功能的平台解决方案,从而降低开发成本并加快新产品的推出。

特色应用

 

ADAS和AD(自动驾驶)

汽车自19世纪首次亮相,到如今已发生许多变化。80年代末出现的GPS汽车导航系统是第一个基于半导体的驾驶辅助系统,因而备受关注。如今,几乎所有汽车中都会使用ABS(防抱死制动系统)和ESP(电子稳定程序)。它们都使用高品质的电子设备以保障驾驶员和乘客们的安全。60年代的人们对于自动驾驶汽车的梦想终究在现代得以实现——就在几年的时间里。

图像
Self-Driving Car

从ADAS到AD

然而,在汽车制造商和消费者达到自动驾驶这一最终目标之前,发展势头正猛的辅助驾驶系统将经历大规模的研发。

图像
ADAS to AD

ADAS的首要目标是为驾驶员提供安全方面的帮助——这对驾驶员、其它机动车辆和行人都具有安全意义。除此之外,ADAS不仅应该提高驾驶舒适度,最重要的是平衡经济和环境。

在过去几十年中,瑞萨电子已成为汽车领域的主流MCU和SoC供应商;而辅助和自动驾驶正是瑞萨电子的重点领域之一。

ADAS和自动驾驶应用需要SoC的高端计算能力来分析汽车周围环境和认知计算处理;此外,需要低能耗控制功能来安全舒适地驾驶汽车。

Renesas autonomy™

最终,由于这些元素对ADAS和AD至关重要,因此瑞萨电子推出了Renesas autonomy,一个开放、创新且值得信赖的辅助和自动驾驶平台。

图像
Renesas autonomy

开放性

Renesas autonomy 平台为客户提供了自行开发应用程序,或从瑞萨电子或其合作伙伴处选择解决方案的选项。

图像
Renesas autonomy Ecosystem

生态系统涵盖了与瑞萨电子提供的产品相结合的合作伙伴,可大大缩短产品上市速度。

创新性

Renesas autonomy 平台为客户提供了最合适的核心选项。

图像
Renesas autonomy Processor Cores

瑞萨电子提供广泛、灵活的可编程内核,适用于高度优化的硬件加速器,以最低功耗提供最高性能,专门用于执行目标检测的算法、分类和深度神经网络。

功能安全是ADAS和AD的关键。瑞萨电子已于2008年在P系列MCU中实现了首批安全功能,并通过了ISO 26262认证,其中包括集成安全概念。这同样适用于R-Car系列,它也带有安全的操作系统。

图像
Functional Safety Features

值得信赖

The R-Car SoCsRH850 MCUs 路线图提供了构建入门级到高端产品所需的可扩展性,确保了具有成本竞争力的解决方案以及已开发的算法、功能块和应用程序的高度可重用性。

对于自动汽车市场来说,瑞萨电子是至关重要的半导体供应商,2015年提供近10亿个SoC和MCU。秉承其“质量”的政策,瑞萨电子的产品代表着优质的汽车质量。

对ADAS和AD的承诺

Renesas autonomy 解决方案平台是一个开放、创新、值得信赖的辅助和自动驾驶平台,并向客户承诺:“汽车驾驶的未来由您决定。”

入门套件和解决方案套件

立即开始开发先进的驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶 (AD),以及包含有瑞萨电子的 R-Car 片上系统和 RH850 微控制器的套件。

文档

文档标题 类型 日期
PDF4.38 MB
手册
PDF11.10 MBEnglish, 日本語
手册
PDF409 KBEnglish, 日本語
白皮书

视频和培训